主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、SysConfig、 DRV8000-Q1EVM
工具与软件:
嗨、团队:
我的帐户想要确认以下信息。
(1)他们在 CCS 上选择器件(MSP430G2553)、因为 CCS Theia 没有适用于 DRV8245S-Q1L EVM 的示例工程。
如果您具有可用于生成 PWM 的设计示例、请告知我们。
(2) SysConfig 似乎不能用于引脚分配、但它们应如何进行?
(3) MSP430F5528IRGCT 被列为 USB-JTAG 转换。
该功能是否与 MSPM0评估板中的调试探针相同?
使用调试或编程功能时、打开 TargetConfig 屏幕时、会显示"MSP430 USBxx"、他们是否应选择以下选项?

提前感谢您。
此致、
Kenley