This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:在 DRV8245S-Q1LEVM 中的 MSP430G2553上生成 PWM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP430G2553, DRV8000-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416787/drv8245s-q1levm-generate-pwm-on-msp430g2553-in-drv8245s-q1levm

器件型号:DRV8245S-Q1LEVM
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、SysConfig、 DRV8000-Q1EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的帐户想要确认以下信息。

(1)他们在 CCS 上选择器件(MSP430G2553)、因为 CCS Theia 没有适用于 DRV8245S-Q1L EVM 的示例工程。
如果您具有可用于生成 PWM 的设计示例、请告知我们。


(2) SysConfig 似乎不能用于引脚分配、但它们应如何进行?


(3) MSP430F5528IRGCT 被列为 USB-JTAG 转换。
该功能是否与 MSPM0评估板中的调试探针相同?
使用调试或编程功能时、打开 TargetConfig 屏幕时、会显示"MSP430 USBxx"、他们是否应选择以下选项?

提前感谢您。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita:

    谢谢你。

    期待得到反馈。

    B.R.

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Keerthi 已分配给此 E2E。 他会给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:  

    1) 1)我们的所有 EVM 的 EVM 页面上有示例固件。 到目前为止、我们所有的 EVM 都具有 EVM 上的 MSP430。 这里有一个包含 M0 DRV8000-Q1EVM 的电路板。

    DRV8245S-Q1LEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    2) 2)我们有适用于 M0的 SysConfig、但不确定它是否适用于430。 一些要发布和询问 MSP 团队的内容。

    3) 3)我们在 EVM 的电路板上有一个调试器。 尝试第一个。 我还建议使用 CCS V10、因为许多项目都是在该版本中开发的、因此导入可能会更容易。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    感谢您的支持。

    客户已提取位于 SLVC821中的 DRV824X_DRV814XQ1EVM_v0.60
    他们尝试将其导入到 CCS (Ver.12.7.1.00001)、但由于以下错误而无法导入。
    如果您能告诉我们故障排除方法、您将不胜感激。

    谢谢!

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    他们能否仔细检查目录?

    如果这确实是一个 CCS 问题、我建议咨询 CCS 团队、因为我们不是该领域的专家。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    目录似乎没有问题。

    可以将其传递给 CCS 团队吗?

    谢谢!

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们尝试将该文件导入 CCS (Ver.12.7.1.00001)、但由于以下错误而无法导入。

    此工程依赖于 MSP430 20.12.0编译器。 请确保 CCS 已安装并检测到该应用程序。

    您可以从以下网站获得该软件: https://www.ti.com/tool/download/MSP-CGT/20.12.0.STS

    我建议将其安装在默认的 c:\ti 文件夹中。