This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:效率与开关频率数据间的关系

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425463/drv8262-efficiency-vs-switching-frequency-data

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件:DRV8962

工具与软件:

我正在寻找 EOL DRV8432的替代产品、已将 DRV8262和 DRV8962确定为合适的选项。 我想比较所有三个桥驱动器的"效率与开关频率间的关系"数据、但我只能从 EOL DRV8432 (见下方附件)中找到此数据、除最高频率限制外、替代元件的两个数据表也没有列出任何频率数据。 是否有图或数据可用于查找 DRV8262和 DRV8962在工作频率范围内的效率? 如果不能兼容、那么如果使用100KHz 的 PWM 开关频率、频率范围性能有多大可比性;在带宽较窄的情况下、较低的频率是否可以提供更高的效率?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    感谢您通过此论坛联系我们。 我们没有 DRV8962的类似图。 在较高 PWM 频率下、效率是上升时间和下降时间的函数。 您可以使用数据表第26页的公式(第 8.1.1.2.1节"功率损耗计算")计算各种 fPWM 下的功率损耗。 我希望 DRV8962在100kHz 范围内具有相似的效率平坦度。  

    此致、Murugavel