请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8262 主题中讨论的其他器件:DRV8962、
工具与软件:
我正在寻找 EOL DRV8432的替代产品、已将 DRV8262和 DRV8962确定为合适的选项。 我想比较所有三个桥驱动器的"效率与开关频率间的关系"数据、但我只能从 EOL DRV8432 (见下方附件)中找到此数据、除最高频率限制外、替代元件的两个数据表也没有列出任何频率数据。 是否有图或数据可用于查找 DRV8262和 DRV8962在工作频率范围内的效率? 如果不能兼容、那么如果使用100KHz 的 PWM 开关频率、频率范围性能有多大可比性;在带宽较窄的情况下、较低的频率是否可以提供更高的效率?
谢谢你