This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:可能的最小电机满量程电流设置

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426212/drv8889-q1-possible-minimum-motor-full-scale-current-setting

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

如 DRV8889数据表所示、电机电流可以通过 VREF 和 TRQ_DAC 值进行调节。

我有3个问题

1. VREF 的最小电压

2.最小电流  

3.是否可以选择第3号或第4号?

VREF (V) TRQ_DAC kV 电机电流(A)
1. 1. 100.00% 2.2. 0.455
2. 1. 6.25% 2.2. 0.028.
3. 0.5. 6.25% 2.2. 0.014
4. 0.3. 6.25% 2.2. 0.009

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    感谢您在论坛中发帖。

    [报价用户 id="463716" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426212/drv8889-q1-possible-minimum-motor-full-scale-current-setting "]

    1. VREF 的最小电压

    2.最小电流  

    [报价]

    根据数据表规格、VREF 最小值为50mV。 但是、这不是 IFS 满量程电流设置的建议值、因为它会转化为约23 mA。 例如、这远低于开路负载 OL 检测阈值30 mA 典型值、这意味着如果 OL 已启用、且电流设置为23 mA、器件将报告错误 OL。

    Unknown 说:
    3. 是否可以使用3号或4号案例?

    它们在理论上是可能的。 但是、在如此低的 ITRIP 电流下、精度会差一些。 1.5A 电流的10%至20%是150 mA 至300 mA。 为什么需要这种低电流设置? 保持电流有何要求? 谢谢你。

    此致、Murugavel