请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 工具与软件:
如 DRV8889数据表所示、电机电流可以通过 VREF 和 TRQ_DAC 值进行调节。
我有3个问题
1. VREF 的最小电压
2.最小电流
3.是否可以选择第3号或第4号?
| 否 | VREF (V) | TRQ_DAC | kV | 电机电流(A) |
| 1. | 1. | 100.00% | 2.2. | 0.455 |
| 2. | 1. | 6.25% | 2.2. | 0.028. |
| 3. | 0.5. | 6.25% | 2.2. | 0.014 |
| 4. | 0.3. | 6.25% | 2.2. | 0.009 |