请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251 工具与软件:
您好、先生、
DRV8251可通过调节 VREF 电压来支持输出电流调节? 从下面的表述来看、我认为它应该得到支持。 但在实际测试中、
当我调节 VREF 电压时、输出电流始终保持不变(在200mA 附近)。 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
原理图看起来不错。 通常、我们建议使用更大的大容量电容、但这取决于 VDD 电机电压。
此致!
David