This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:DRV8251输出电流控制

Guru**** 2414320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424912/drv8251-drv8251-output-current-control

器件型号:DRV8251

工具与软件:

您好、先生、

      DRV8251可通过调节 VREF 电压来支持输出电流调节? 从下面的表述来看、我认为它应该得到支持。 但在实际测试中、  

当我调节 VREF 电压时、输出电流始终保持不变(在200mA 附近)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DRV8251支持电流调节。 电流调节通过 VREF 引脚进行调节。 使用您提供的公式、可以通过使用相应的 Rsense 值设置 VREF 来设置电流调节阈值。  

    Rsense 值是多少?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、请查看我的原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原理图看起来不错。 通常、我们建议使用更大的大容量电容、但这取决于 VDD 电机电压。  

    尺寸适合直流电机驱动应用的大容量电容器 

    此致!

    David