This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电机初始启动错误和故障错误

Guru**** 2414320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426444/drv8350-motor-initial-start-error-and-fault-error

器件型号:DRV8350

工具与软件:

你好

我使用 DRV8350HRTVR 设计了电机驱动器。

我在测试制造的电机驱动器 PCB 时遇到两个问题。

蓄电池电压:24V 直流

1.当向电机驱动器使能引脚施加高电平后、PWM 占空比信号输入到引脚23时、电机不会旋转。 仅当手动向电机施加旋转力时、电机才会开始旋转。 (请参阅随附的视频)

e2e.ti.com/.../3733.video.mp4

2.当使用上述方法操作电机一次或两次时、DRV8350H 器件将输出故障信号。 (低电平有效)
即使电机驱动器 PCB 电源反复关断和导通、也会在向 DRV8350H 器件施加使能高电平信号时输出故障信号。 假设 IC 已损坏。 (请参考示波器波形)

我将 Idrive 设置为每灌电流1A​​(连接至5VDD)。 这是否是驱动程序 IC 故障的原因?
使用的 FET 的 Qg 为80nC、有2个并联。