This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:击穿保护

Guru**** 2415530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425631/drv7308-protection-for-shoot-through

器件型号:DRV7308

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户有关于 击穿的问题。 你可以回复我吗?

DRV7308具有死区时间:tDEAD。 原则上 不会发生击穿、对吧?

2.如果发生击穿、DRV7308具有哪些功能?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:  

    感谢您联系我们。  

    Unknown 说:
    1. DRV7308具有死区时间:tDEAD。 原则上 不会发生击穿、对吗?

    DRV7308提供小于200nS 的超低死区时间插入、有助于在开关速度非常快时防止击穿情况。

    但是、如果仍然可能发生击穿、该器件提供过流保护(OCP)、在电流阈值超过7.5A (25°C 时)典型限值时将激活、并将前置驱动器关断至高阻态输出、直到故障清除为止。  

    希望这些信息对回答客户的问题有用、如果需要、请进一步联系。

    此致、

    -约书亚