请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV7308 工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户有关于 击穿的问题。 你可以回复我吗?
DRV7308具有死区时间:tDEAD。 原则上 不会发生击穿、对吧?
2.如果发生击穿、DRV7308具有哪些功能?
此致、
Shotaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sakai-san:
感谢您联系我们。
Unknown 说:1. DRV7308具有死区时间:tDEAD。 原则上 不会发生击穿、对吗?
DRV7308提供小于200nS 的超低死区时间插入、有助于在开关速度非常快时防止击穿情况。
但是、如果仍然可能发生击穿、该器件提供过流保护(OCP)、在电流阈值超过7.5A (25°C 时)典型限值时将激活、并将前置驱动器关断至高阻态输出、直到故障清除为止。
希望这些信息对回答客户的问题有用、如果需要、请进一步联系。
此致、
-约书亚