工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助查看 DRV8906-Q1原理图并提供一些评论吗? 谢谢。
客户目前使用 DRV8906-Q1、驱动模式为高侧开关。
SPI 写入和读回是正常的、但问题是 DRV8906-Q1的 OUTS 没有输出。
SPI 写入、0x08AA、读回0xC0AA。 HB1-4高电平使能。
初始配置、IC_ID 设置为3、CLR_FLT 设置为1、其他 保持为0。
故障状态寄存器不报告 OCP。
使能电压为5V。
客户刚刚进行了一般简单测试、无负载、输出为0
原理图:

SPI 波形:

此致、
Ivy