This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:原理图审阅

Guru**** 2415720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424253/drv8906-q1-schematic-review

器件型号:DRV8906-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助查看 DRV8906-Q1原理图并提供一些评论吗? 谢谢。

客户目前使用 DRV8906-Q1、驱动模式为高侧开关。

SPI 写入和读回是正常的、但问题是 DRV8906-Q1的 OUTS 没有输出。

SPI 写入、0x08AA、读回0xC0AA。 HB1-4高电平使能。
初始配置、IC_ID 设置为3、CLR_FLT 设置为1、其他 保持为0。

故障状态寄存器不报告 OCP。

使能电压为5V。

客户刚刚进行了一般简单测试、无负载、输出为0

原理图:

SPI 波形:

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 将在24小时内给您反馈。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    谢谢。 如果您有任何建议、请随时告诉我。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    不用客气。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    请参阅随附的我的原理图反馈。 您能否分享客户名称和应用用例(例如车门 LED)?

    您的注释是客户未看到输出= H、一种可能性是 OLD 已启用。

    1.他们可以尝试发送以下注册吗?

       在地址08h 上写入 AAh

       在地址1Fh 上写入 FFh。 (OLD 已禁用)

       地址07h 上的 Writh 01h

       所有其他寄存器都应为默认值

      然后、DRV 开始提供 OUTx =高电平?

    此致

    森田信也

    e2e.ti.com/.../241016_5F00_DRV8906Q1_5F00_E2E.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    您能否提供客户名称和应用(例如车门 LED)?

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

     感谢您的支持。 我会通过 Webex 来回答您的问题。

    此致、

    Ivy