This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001 GUI 版本2.4.10错误-49

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, ULC1001, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424088/ulc1001-drv2911evm-ulc1001-gui-version-2-4-10-error--49

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001、、 USB2ANY

工具与软件:

我尝试使用 ULC1001-DRV2911EVM 运行 ULC1001 GUI。
成功将 USB2ANY 固件更新为2.8.2.0后、ULC1001 GUI 给我带来错误-49:
错误-49发生在错误转换器(勘误代码或状态).vi 上
可能的原因:
写入超时
完整的调用链:
    错误转换器(勘误代码或状态).vi.
    u2A I2C Internal Write.vi
    ULC1001 Device Interface.lvclass:Write Register.vi
    Register Map.lvclass:写入寄存器[private ].vi
    Register Map.lvclass:Write Register.vi
    ULC1001 Register Map.lvclass:Write Register.vi
    ULC1001 Register Map.lvclass:Initialize Device.vi
    ULC1001.lvlib:Main.vi

它将继续运行、但未连接。

加载 USB2ANY 2.8.2.0后、GUI 将打开、并显示错误-49。

在打开 GUI 之前、USB2ANY LED 会以非常短的暂停时间闪烁4次、然后重复。  打开 GUI 并继续执行错误后、LED 熄灭。

GUI 中的目标地址设置为0x48。

请注意、GUI 无法找到要开始使用的 ULC1001.ini 文件。  
该文件位于: "C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\ULC1001\Configuration\ULC1001.ini"。
GUI 在以下位置查找它:"C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\ULC1001\Texas Instruments\ULC1001\Configuration\ULC1001.ini"。
因此、我将 ULC1001\Configuration\ULC1001.ini 复制到了它要查找的位置。  因此、两个位置都存在相同的.ini。  则 GUI 通过了该错误。

要使其连接、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、  

    您是否可以尝试使用默认安装路径卸载并重新安装 GUI?

    我们试图重复您的错误、并认为这可能是 USB2ANY 固件问题。 我们使用了新的 USB2ANY 并将 固件更新至2.8.2.0、对于 GUI 版本2.4.10、一切都运行良好。 因此、这可能是安装问题。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题仍然存在、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海龙

    卸载/重新安装工作正常。  我现在连接到了绿色面板。

    谢谢!
    TIM