请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2511Q1EVM 工具与软件:
您好!
我尝试在没有板载 MSP430的情况下使用外部 PWM 信号来驱动 DRV2511Q1。
我已根据 slou448.pdf 中的文档配置了电路板上的跳线。

I 根据 DRV2511Q1数据表对(-PWM)输入进行偏置:

那么、这些信号会怎么样呢?

文档中并未提及必须进行这些或其他配置、但是否需要将使能线路上拉至3V3?
仅供参考、当我使用基于 USB 的触觉控制 PC 实用程序和板载 MSP430时、此电路板正常工作。
我缺少什么?