This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511Q1EVM:在没有板载 MSP430的情况下、尝试使用外部 PWM 信号来驱动 DRV2511Q1

Guru**** 2411110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428461/drv2511q1evm-trying-to-use-an-external-pwm-signal-to-drive-the-drv2511q1-without-the-on-board-msp430

器件型号:DRV2511Q1EVM

工具与软件:

您好!

我尝试在没有板载 MSP430的情况下使用外部 PWM 信号来驱动 DRV2511Q1。

我已根据 slou448.pdf 中的文档配置了电路板上的跳线。  

I 根据 DRV2511Q1数据表对(-PWM)输入进行偏置:

那么、这些信号会怎么样呢?

文档中并未提及必须进行这些或其他配置、但是否需要将使能线路上拉至3V3?

仅供参考、当我使用基于 USB 的触觉控制 PC 实用程序和板载 MSP430时、此电路板正常工作。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、  

    感谢您发送咨询、您的问题已经收到。 我们将对此进行调查、并尽快(通常在24小时内)提供反馈。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、  

    是的、EN 引脚需要上拉、并且3.3V 可以接受。 您的圆形线圈中的其他引脚用于控制 D 类放大器的开关频率。 您可以将它们保持悬空状态、并且它们的值将为默认值。  下面是 DRV2511Q1数据表中引脚功能的屏幕截图。