This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:帮助使用霍尔传感器旋转直流电机

Guru**** 2411140 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316REVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429066/drv8316revm-help-spinning-dc-motor-using-hall-sensors

器件型号:DRV8316REVM

工具与软件:

您好!

 

我想知道是否可以在旋转带有霍尔传感器的无刷直流电机(Maxon ECXFL32S KL A STD 48V)时获得帮助。 我能够使用 LAUNCHPADXL-F280049C 和 DRV8316REVM 在先前的电机上运行 InstaSPIN、而无需插入霍尔传感器、但在将霍尔传感器插入 DRV8316REVM 板后、它不会旋转。 有人能分享一下我可能需要的硬件更改和参数信息、以便能够使用霍尔传感器使此电机旋转吗? 我的电机具有以下规格。

 

标称电压下的最大电压值

标称电压为48V

空载速度13700 min-1

空载电流64.8 mA

标称速度9600 min-1

额定扭矩(最大连续扭矩) 32.3 mNm

标称电流(最大持续电流) 0.905A

失速扭矩

在没有饱和效应的情况下计算117 mNm

堵转电流10.3A

最大值 效率77.178 %

关系

最大值 输出功率持续 W

相间端子电阻4.66 Ω

相间端子电感3.53mH

扭矩常数32.6 mNm A-1

速度常数293 min-1 V-1

转速/扭矩梯度41.8 min-1 mNm-1

机械时间常数14.3ms

转子惯性32.6 GCM2

热数据

热阻外壳-环境3.73 KW-1

热阻绕组外壳4.74 KW-1

绕组的热时间常数11.3s

电机的热时间常数为117s

环境温度-40…100 °C

最大值 绕组温度125 °C

机械数据

最大值 允许转速14000 min-1

轴向间隙0…0.14 mm

预加载4 N

力拉力方向

径向齿隙0 mm

最大值 轴向负载(动态) 4 N

最大值 压合力(静态) 45 N

静态、支撑轴1000牛顿

最大值 径向载荷、距法兰12 N 5 mm

从法兰测量5 mm

进一步的规格

极对数6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cisco、

    电路板和电机的运行电压是多少?

    您的电机需要多大的霍尔电源?

    器件是否引发了任何故障?

    我建议遵循 EVM 用户指南中的步骤:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubz9b/slvubz9b.pdf

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashkay、感谢您回来回答我。

    我目前正在整个板和电机中运行24V 电压。

    看起来我的传感器需要以下(5V)

    此外、器件上似乎没有故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cisco、

    您是否已检查 EVM 上是否施加了5V 的霍尔电源?  这需要在外部应用、因为电路板仅产生3.3V 电压、因此您需要将霍尔跳线切换到外部并在外部施加电压。

    此致!

    Akshay