This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:VGS_BLK 状态机--在 TDrive 到期期间或之后?

Guru**** 2412460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428506/drv8334-vgs_blk-state-machine--during-or-after-tdrive-expires

器件型号:DRV8334

工具与软件:

在我的 上一个线程中、我已经询问过 VGS 监控行为。 所述 TDrive 状态机主题的链接文档涉及到栅极保护、但未明确 VGS_BLK/VGS_DEG 类型行为、如图2-26所示、TDrive 直接进入故障状态、如下所示:

由于 DRV8334也具有 VGS_BLK 和 VGS_DEG (链接文档中未提及这两个条件)、我想场景2是正确的、因为当我们开始对栅极充电时、消隐计时器会开始计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

    我来回顾一下这些信息。 我将于明天提供最新情况。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

    场景2正确。 请注意、由于传播延迟、输入和栅极转换之间会有一些延迟(但这将非常小)。 VGS_BLK 的计时器在输入转换时从 Tdrive 计时器开始。

    此致!

    Akshay