请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8334 工具与软件:
在我的 上一个线程中、我已经询问过 VGS 监控行为。 所述 TDrive 状态机主题的链接文档涉及到栅极保护、但未明确 VGS_BLK/VGS_DEG 类型行为、如图2-26所示、TDrive 直接进入故障状态、如下所示:

由于 DRV8334也具有 VGS_BLK 和 VGS_DEG (链接文档中未提及这两个条件)、我想场景2是正确的、因为当我们开始对栅极充电时、消隐计时器会开始计时。