主题中讨论的其他器件:MCF8329A
工具与软件:
如果我将 J12中的跳线从位置1-2更改为位置5-6、过一段时间、I2C 会自动禁用、但驱动器或控制器没有故障。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果我将 J12中的跳线从位置1-2更改为位置5-6、过一段时间、I2C 会自动禁用、但驱动器或控制器没有故障。
尊敬的 Babji:
如果将 J12上的跳线从 位置1-2移动到位置5-6、则源极到 VREG 从 AVDD 更改为外部 MOSFET (Q7)。 外部 MOSFET 需要在 R56上安装至少为0欧姆的电阻器、以便 GCTRL 可用于控制 MOSFET 的栅极。 如果没有将 GCTRL 连接到 MOSFET、VREG 将不会接收3.3V、这意味着 MCF8329A 的数字内核不会通电。
R56未安装、因为当 VM 设置为高于40V 时、R56已填充、J12未处于位置5-6时、GCTRL 引脚可能损坏。
要使用 J12的位置5-6、您需要填充 R56、我们建议在填充 R56时不要移动 J12跳线、从而防止器件损坏。
此致、
约书亚