This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:VREG_EXT_FET

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430440/mct8329evm-vreg_ext_fet

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

如果我将  J12中的跳线从位置1-2更改为位置5-6、过一段时间、I2C 会自动禁用、但驱动器或控制器没有故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    如果将 J12上的跳线从 位置1-2移动到位置5-6、则源极到 VREG 从 AVDD 更改为外部 MOSFET (Q7)。 外部 MOSFET 需要在 R56上安装至少为0欧姆的电阻器、以便 GCTRL 可用于控制 MOSFET 的栅极。 如果没有将 GCTRL 连接到 MOSFET、VREG 将不会接收3.3V、这意味着 MCF8329A 的数字内核不会通电。

    R56未安装、因为当 VM 设置为高于40V 时、R56已填充、J12未处于位置5-6时、GCTRL 引脚可能损坏。

    要使用 J12的位置5-6、您需要填充 R56、我们建议在填充 R56时不要移动 J12跳线、从而防止器件损坏。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    R56仍在那里。 我没有回答。 但问题仍然存在。

    (经过一段时间后、I2C 会自动禁用、但驱动器或控制器不会出现故障)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从器件正常到禁用 I2C 时提供 DVDD、VM、AVDD 和 SPEED/WAKE 引脚上电压的捕获?

    此外、您是否可以在器件处于活动状态时在 DEVICE_CONFIG (0xAA)中检查 DRV_MODE 的值是多少? 如果此位设置为1b、则器件可能会进入 SLEEP 模式。

    此致、

    约书亚