This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关 EN_OLSC 功能的问题

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1, DRV8718S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423865/drv8718-q1-questions-about-en_olsc-function

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8718S-Q1EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

请查看有关 DRV8718-Q1的 EN_OLSC 功能的问题、并告诉我。

e2e.ti.com/.../EN_5F00_OLSC-function.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢您通过此论坛联系我们。

     只有在使用 EN_DRV 位设置禁用驱动后、才能使用 EN_OLSC 离线短路和开路负载检测功能。 驱动器必须处于非活动状态或换言之"脱机"。 仅当器件处于主动驱动模式时、才需要过流保护功能、在这种情况下 EN_OLSC 必须为0。

    GHx 由寄存器控制逻辑控制、如数据表中所示-见下文。 请确保在器件设置为活动模式之前未启用 GHx。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    感谢您的答复。 让我与客户确认一下、如果他们有其他问题、请关闭或上传。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    当 Hbx_CTRL 为00b 时、错误的操作(与数据表不同)。 请查看附件并使用 EVM 测试此问题。 他们想知道 EVM 是否存在相同的问题。 请检查它并告诉我。

    e2e.ti.com/.../Half_2D00_Bridge-Control.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我来用 EVM 进行测试、我们马上给您答复。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我已使用 DRV8718S-Q1EVM 进行验证。 HBx_CTRL 00b 的电桥控制逻辑与数据表说明相匹配。  

    您会在 SHx 和 GHx 上测得的电压略高于 PVDD。 这是因为流入 SHx 的泄漏灌电流较低、请参阅下面的数据表规格。 如果您测量 SHx 和 GHx 两端的电压、它将为0V、HSFET 将不会在采用00b 配置时导通。 如果您在 SHx 和 GND 之间连接 uA 仪表、则会测量到大约120uA、同时 SHx 将为0V。 我已经验证情况也是如此。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    他们正在参照您的意见使用 DRV8718验证电路板。 在验证过程中、他们在数据表中发现了问题。 其中表明 CPL2和 CPH2之间的陶瓷电容器额定电压与下面的数据表不同。 哪一种说法正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    请让我让专家审查这一情况并提供反馈。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    我很抱歉推你,但请尽快检查,让我知道。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 电容器的 PVDD+16V。 因此、通常使用~50V 电容器作为 TI EVM。 9.5句子正确。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    我认为所有 CP1和 CP2电容器的额定电压都应为 PVDD+16V。 是这样吗? 如果是、请告诉我为何数据表中的 CP1和 CP2的等级描述不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、CP1和 CP2保持不变。 我们只是建议对 CP1和 CP2使用50V 电容器、这与 EVM 相同。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    感谢您的回答。 我将关闭此案例。 感谢您的支持和  Murugavel 的支持。

    此致、