This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:关于 PDR 的问题

Guru**** 2407580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429091/drv8718-q1-question-about-pdr

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

你好、专家

我在数据表中看到了以下字。  

我的问题是 PDR 功能是否可以用于 HB1和 HB1 (如果一个电机连接在 HB1和 HV3之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 将在24小时内给您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。

    基本上、AGD 预计与 HB 1-2、3-4、5-6和7-8配合使用。 TI 建议遵循。

    如果您必须为 PDR 使用与 HB1-3配对、则可以仅在这两个通道中启用 SET_AGD。 则不应为 SET_AGD 启用另一个通道。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    因此我需要配置 SET_AGD_12=0b 和  SET_AGD_34=0b。 我不应该 再配置其他 SET_AGD_56、SET_AGD_78了吗?

    我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    有。 是的。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    感谢您的快速回复。  

    另一个问题:如果客户使用以下连接方式、STC 和 PDR 功能是否仍然有效?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    感谢您的提问。
    PDR/STC 应该工作。  

    我建议不要打开 DDC_CTRL。 这使得情况变得复杂、尤其是在两个以上电机同时旋转时。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了  

    谢谢 Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    根据我在数据表中找到的以下文字/证据,设计人员只选择4个 HB 来使用 PDR(718总共有8HB),我是对吗?

    (例如、设计人员仅将 HB1 HB2用于 PDR;仅将 HB3或 HB4用于 PDR)

    1."对于 DRV8718-Q1、每个半桥对(1/2、3/4、5/6和7/8)共享高级驱动器控制设置。"  

    2.SET_AGD_x 仅选择一个 HB 来使用 PDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    感谢您的提问。 这是我之前发布的主题。

    1) 1)是

    2) 2)是

    此致

    森田信也