工具与软件:
你好、专家
我在数据表中看到了以下字。
我的问题是 PDR 功能是否可以用于 HB1和 HB1 (如果一个电机连接在 HB1和 HV3之间)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、专家
我在数据表中看到了以下字。
我的问题是 PDR 功能是否可以用于 HB1和 HB1 (如果一个电机连接在 HB1和 HV3之间)

你好、Shinya
根据我在数据表中找到的以下文字/证据,设计人员只选择4个 HB 来使用 PDR(718总共有8HB),我是对吗?
(例如、设计人员仅将 HB1或 HB2用于 PDR;仅将 HB3或 HB4用于 PDR)
1."对于 DRV8718-Q1、每个半桥对(1/2、3/4、5/6和7/8)共享高级驱动器控制设置。"
2.SET_AGD_x 仅选择一个 HB 来使用 PDR。