工具与软件:
我正在处理一个使用 DRV2605L 的项目、想使用400mV p-p 的音频信号来驱动 IN/TRIG 引脚
如果我理解正确、数据表文档介绍了一种方法来修改 ATH_MAX_INPUT 参数、其中显示了其在255 (十六进制: 0xFF)处的默认值、从而实现1.8V p-p 的默认输入电压
第7.16.13节中的表16显示了此 ATH_MAX_INPUT 电压(VPP)= ATH_MAX_INPUT[7:0]× 1.8V / 255的公式、但其应用尚不明确。
这是否意味着、例如、如果默认十六进制值0xFF (255)更改为0x1FE、那么 DRV2605L 会在 IN/TRIG 引脚上接受0.9V p-p 信号、这基本上是将该值减半?
否则、您能否告诉我这是如何实现的?
任何和所有的帮助是非常感谢和感谢!