This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:修改 ATH_MAX_INPUT 参数以允许使用较低的电压驱动 IN/TRIG 引脚、以实现音频振动效果

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429603/drv2605l-modifying-the-ath_max_input-parameter-to-permit-use-of-a-lower-voltage-to-drive-the-in-trig-pin-for-audio-vibe-effect

器件型号:DRV2605L

工具与软件:

我正在处理一个使用 DRV2605L 的项目、想使用400mV p-p 的音频信号来驱动 IN/TRIG 引脚

如果我理解正确、数据表文档介绍了一种方法来修改 ATH_MAX_INPUT 参数、其中显示了其在255 (十六进制: 0xFF)处的默认值、从而实现1.8V p-p 的默认输入电压

第7.16.13节中的表16显示了此 ATH_MAX_INPUT 电压(VPP)= ATH_MAX_INPUT[7:0]× 1.8V / 255的公式、但其应用尚不明确。

这是否意味着、例如、如果默认十六进制值0xFF (255)更改为0x1FE、那么 DRV2605L 会在 IN/TRIG 引脚上接受0.9V p-p 信号、这基本上是将该值减半?

否则、您能否告诉我这是如何实现的?

任何和所有的帮助是非常感谢和感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cliff,  

    您是对的。 可以读取和写入字段 ATH_MAX_INPUT[7:0]、因此您可以进行更改以允许最大输入电平。 此外、您还可以使用表15中的字段设置最小电压电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈海龙:

    是的、我知道电压电平可以更改、但是您能否确认我的公式是否正确、以确定进行更改所需的位值?  公式(ATH_MAX_INPUT 电压(VPP)= ATH_MAX_INPUT[7:0]× 1.8V/255)是否建议如果将默认十六进制值0xFF (255)更改为0x1FE (基本上将该值减半)、那么 DRV2605L 会在 IN/TRIG 引脚上接受0.9V p-p 信号?

    再次感谢您抽出宝贵的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的 forumla 正确。