主题中讨论的其他器件: EV2400、 MOTORSTUDIO、 MCF8316A、MCT8316ZTEVM 、MCT8329EVM
工具与软件:
您好!
MCF8329A 能否处理12S 配置中的4.35V 电芯? 我认为在大多数其他栅极驱动器上、ABS V 为60V、而不是65V。 是否需要抑制二极管来将一切保持在60V 以下?
此外、与3个并联 FOC 控制器相比、运行42极片式电机的单分流器解决方案的性能有多好?
我订购的是相同的 EVM、目前是否有任何勘误表应该注意?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
MCF8329A 能否处理12S 配置中的4.35V 电芯? 我认为在大多数其他栅极驱动器上、ABS V 为60V、而不是65V。 是否需要抑制二极管来将一切保持在60V 以下?
此外、与3个并联 FOC 控制器相比、运行42极片式电机的单分流器解决方案的性能有多好?
我订购的是相同的 EVM、目前是否有任何勘误表应该注意?
谢谢!
尊敬的 Saero:
电机的额定电流和预期最大速度是多少?
电池的4.35V 是否为开路电压? 如果是这样、12s 的最大电压为52.5V、MCF8329A 可以处理。
如果任何高于50W 的功率、我们应该使用 MCF8329A、这是基于外部 MOSFET 的单分流器。
如果连续功率电平小于50W、则 MCF8316C (内部3个分流 MOSFET)很适合。
谢谢、此致
Venkatadri S.
尊敬的 Saero:
极对不是问题、我想知道 最大速度吗? 在电气 Herz (对于1极对)中、MCF8329A 可以驱动高达1.8KHz 的频率、如果我们需要高于该频率的频率、则 MCT8329 (TRAP)可以驱动高达3KHz 的频率。
对于像这样的更高功率应用、使用三个分流器会增加 I2R 损耗、需要三个最精密传感器、增益应良好匹配。
因此、对于此类应用、1个分流器具有损耗事实和成本系数优势。
您可以参阅 具有1、2或3个分流配置的早期 E2E (+) FOC (场定向控制)-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
应用手册: 单分流、双分流和三分流 FOC 逆变器稳定时间1-µs 的电流感应参考设计(TI.com)
谢谢、此致
Venkatadri S.
您好!
电机是 https://store.tmotor.com/product/u8-2-pro-u-efficiency.html
它是100KV 电机。 在52.2V 时、最大 rpm 为5220。
最大输入 PWM 频率为490Hz。
尊敬的 Saero:
我将确认是否有库存、EVM 还有其他微控制器部分(基于 MSP430)、其中承载专为与 Motor Studio 一起使用而定制的 USB 转 I2C 协议。 固件可从 MOTORSTUDIO 页面下载。
您可以在数据表和 GUI 页面中找到变量详细信息和相应的地址、例如;要读取总线电流、需要使用变量 BUS_CURRENT (地址0x40E)。
MCF8329A 只需要一个分流器、该器件在内部测量所有必需参数并将其存储在变量中。 前面提到的变量示例之一和用户可以通过 I2C 读取这些变量。
谢谢、此致
Venkatadri S.
该 EVM 具有附加微控制器部分(基于 MSP430)、该微控制器部分承载定制为与 Motor Studio 一起使用的 USB 转 I2C 协议。 固件可从 MOTORSTUDIO 页面下载。[/QUOT]如果 EVM 不可用、还有其他连接方法吗? 通过 EV2400?
您也可以使用已上市(有库存)的 MCF8316A EVM
2天以来我一直在尝试订购它。 我说有现货、但在结账时显示"无现货"。 看起来网站混乱了。