This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:支持12节串联锂离子高压运行和42极电机

Guru**** 1813760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM, MCT8329EVM, MCF8329A, EV2400, MOTORSTUDIO, MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419253/mcf8329a-support-for-12s-li-hv-operation-and-42-pole-motor

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: EV2400MOTORSTUDIOMCF8316A、MCT8316ZTEVM 、MCT8329EVM

工具与软件:

您好!

MCF8329A 能否处理12S 配置中的4.35V 电芯? 我认为在大多数其他栅极驱动器上、ABS V 为60V、而不是65V。 是否需要抑制二极管来将一切保持在60V 以下?  

此外、与3个并联 FOC 控制器相比、运行42极片式电机的单分流器解决方案的性能有多好?  

我订购的是相同的 EVM、目前是否有任何勘误表应该注意?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,网站上说有库存,当我尝试结账时,它说没有库存。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    电机的额定电流和预期最大速度是多少?

    电池的4.35V 是否为开路电压? 如果是这样、12s 的最大电压为52.5V、MCF8329A 可以处理。

    如果任何高于50W 的功率、我们应该使用 MCF8329A、这是基于外部 MOSFET 的单分流器。

    如果连续功率电平小于50W、则 MCF8316C (内部3个分流 MOSFET)很适合。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、  

    感谢快速响应。  

    所需的规格为52.5V、60A 电流。 是否知道 MCF8329A 是否适用于42极电机? 有任何数据可用于比较单分流器和多分流器 FOC?  

    对 EVM 可用性有什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    极对不是问题、我想知道 最大速度吗? 在电气 Herz (对于1极对)中、MCF8329A 可以驱动高达1.8KHz 的频率、如果我们需要高于该频率的频率、则 MCT8329 (TRAP)可以驱动高达3KHz 的频率。

    对于像这样的更高功率应用、使用三个分流器会增加 I2R 损耗、需要三个最精密传感器、增益应良好匹配。  

    因此、对于此类应用、1个分流器具有损耗事实和成本系数优势。

    您可以参阅 具有1、2或3个分流配置的早期 E2E (+) FOC (场定向控制)-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    应用手册: 单分流、双分流和三分流 FOC 逆变器稳定时间1-µs 的电流感应参考设计(TI.com)

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电机是 https://store.tmotor.com/product/u8-2-pro-u-efficiency.html
    它是100KV 电机。 在52.2V 时、最大 rpm 为5220。  

    最大输入 PWM 频率为490Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    速度范围对于 MCF8329A 器件合适。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    我刚刚查看 EVM、它已缺货。 如果我设计一个 PCB、将其连接到 Motor Studio 的最佳方式是什么?  

    我随身携带了 EV2400、它能够正常工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

    是否可以通过 I2C 从分流器读取电流数据、或者是否应该有单独的分流器来读取电流?
    另请分享将 MCF8329A 连接到 Motor Studio 的最佳方式!
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    我将确认是否有库存、EVM 还有其他微控制器部分(基于 MSP430)、其中承载专为与 Motor Studio 一起使用而定制的 USB 转 I2C 协议。 固件可从 MOTORSTUDIO 页面下载。

    您可以在数据表和 GUI 页面中找到变量详细信息和相应的地址、例如;要读取总线电流、需要使用变量 BUS_CURRENT (地址0x40E)。

    MCF8329A 只需要一个分流器、该器件在内部测量所有必需参数并将其存储在变量中。 前面提到的变量示例之一和用户可以通过 I2C 读取这些变量。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该 EVM 具有附加微控制器部分(基于 MSP430)、该微控制器部分承载定制为与 Motor Studio 一起使用的 USB 转 I2C 协议。 固件可从 MOTORSTUDIO 页面下载。[/QUOT]

    如果 EVM 不可用、还有其他连接方法吗? 通过 EV2400?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    我们无法使用专为其他设计电池电量监测 EVM 定制的 EV2400。

    您还可以使用可用的 MCF8316A EVM (在库存中显示)、然后用 BlueWire 连接到您的目标板。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也可以使用已上市(有库存)的 MCF8316A EVM

    2天以来我一直在尝试订购它。 我说有现货、但在结账时显示"无现货"。 看起来网站混乱了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已再次选中。 无库存。
     如果 MCT8316ZTEVM 仅用于连接 Motor Studio、是否可以使用它? 这是 MCT8329EVM 的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示库存中。  

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SAERO、

    我将与销售人员核实并向您确认  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是超级奇怪的。 如果我选择2个数量、我就可以结账了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:  

    我已要求营销部门检查此问题并回复给您。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、  

    我成功订购了 EVM。 对 MCF8329的时钟有什么建议?
    我能否使用 MCU 的 MCO 引脚、或者它是否需要专用晶体才能工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、SAERO

     只要时钟没有变得不规则并偏离配置的范围、就可以使用任何类型的源、如下表所示

    如果时钟偏离、器件将复位并恢复到内部振荡器。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如何为42极电机设置极对? 我找不到21对的选项。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SAERO、

    尽管选项受限、我们仅以电频率进行驱动、但仅 RPM 计算需要极对。

    您可以使用电频率来代替 RPM。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.