This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:控制器频率

Guru**** 2411040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409749/drv10964-controller-frequency

器件型号:DRV10964

工具与软件:

您好-

客户正在 对新设计使用 DRV10964。 目前正在 MCU 控制上的 PI 控制环路上工作。

控制环路最常见的控制频率是多少? 一次? 是否会导致该问题?

仅供参考、他们的目标是尽可能减少扭矩波动、以防出现优势。

谢谢!

Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    请允许我们花些时间来调查您的问题。 我们预计 最晚在下周结束前得到回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    感谢您问这个问题。 能否详细介绍一下 客户 正在尝试实施的控制环路?  他们是否在寻找闭环速度控制? 你还能解释一下"循环"是什么意思。  

    谢谢!

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-  

    客户希望在闭环模式下控制其电机驱动器。 建议的控制环路频率(MCU PI 控制环路)是多少?  

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler、我假设客户正在寻找闭环速度控制器。 在这种情况下、速度环路的控制环路频率取决于其电机和负载机械时间常数。 它 通常具有非常低的频率(例如电气频率的1/10或更低)、具体取决于系统。  

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机械频率是电气频率的1/4、用于闭环速度控制、那么建议的控制环路更新频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它 通常是非常低的频率、比如电频率的1/10或更低、具体取决于系统。  [报价]

    Manu 在这里关于控制环路频率的注释仍然正常、假设您的电气频率为 f Hz、您可以从  f/10 Hz  作为设置控制环路频率的起点。 并在需要改进时从该处进一步调整频率。

    谢谢。此致、

    Sachin S.