工具与软件:
客户发现 SOx 输出测量值在上电时可能为2.54xV 或2.56xV。 为什么电压不同?
正如我所知、线性输出范围是0.25V 到 VREF-0.25V。 两者之间是否存在任何关系?
VREF 现在是5.095V。
应用:48V 电动踏板车/自行车
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Joshua
目前、该应用中仅使用了两项下臂分流电阻器电流检测功能、其中一项是在没有下臂分流电阻器电流检测的情况下计算得出、并使用固件计算得出。
因此、spa 和 SNA 的引脚被拉至低电平、用于未使用阶段的电流检测、如下图所示、这是否会对 SOx 输出偏移产生影响?

2.. 目前、该设计会为 SNx 和 SPx 添加1nF 电容、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压?
还有其他建议值吗?

3.. 目前、此设计向 VREF 添加了一个1uF 的电容、如下图所示、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压? 是否有任何其他建议的电容值?

此致
Brian
Brian、您好!
因此、对于该阶段未使用的电流检测、将 spa 和 SNA 的引脚拉低、如下图所示、这是否会对 SOx 输出偏移量产生影响?
如果未使用此阶段的 CSA、则将 SNx/SPx 引脚连接在一起并连接到 GND 不应影响其他阶段的 SOx 输出。
[报价 userid="13310" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429657/drv8353-sox-output-voltage/5492632 #5492632"]2.. 目前、该设计会为 SNx 和 SPx 添加1nF 电容、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压?
还有其他建议值吗?
[报价]SNx/SPx 之间的1nF 电容器良好、这也是我们在 DRV8353 EVM 中实际使用的值。
3. 目前、此设计向 VREF 添加了一个1uF 的电容、如下图所示、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压? 是否有任何其他建议的上限值?
我同样推荐使用较小的0.1uF 电容器来代替1uF。 0.1uF 电容器应能够更快地响应 VREF 信号的低电压。
关于在不使用下臂分流电阻的情况下进行电流检测、您能否说明功率级电路以及如何在 SNx/SPx 上施加电机电压?
此致、
-约书亚