This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:SOx 输出电压

Guru**** 2408870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429657/drv8353-sox-output-voltage

器件型号:DRV8353

工具与软件:

客户发现 SOx 输出测量值在上电时可能为2.54xV 或2.56xV。 为什么电压不同?  

正如我所知、线性输出范围是0.25V 到 VREF-0.25V。 两者之间是否存在任何关系?

VREF 现在是5.095V。  

应用:48V 电动踏板车/自行车

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您的提问。  

    这似乎符合预期-   

    如果 VREF 电压为5.095V、则 Vo 预计为(5.095 - 0.25V)- 5.095/2 = 2.4225V (略小于所示的2.54V)  

    您能帮助了解此值在电机运行期间如何波动吗? 此值范围是否适当映射到双向读数、以便电流测量准确?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户会遇到 Vref 设计为约5.095V、但在测量特定相位时、有时在上电时、SO 为2.54倍、有时为2.56倍。 理论上、每次上电时测得的 SOx 应相似。

    贵公司是否遇到过类似问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我相信这种毫伏波动在设计规格范围内、但我想问一下 VREF 上的电容、该元件是否与我们的数据表建议相符、 以及我们是否可以调整该值以尽可能减少观察到的变化。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    目前、该应用中仅使用了两项下臂分流电阻器电流检测功能、其中一项是在没有下臂分流电阻器电流检测的情况下计算得出、并使用固件计算得出。

    因此、spa 和 SNA 的引脚被拉至低电平、用于未使用阶段的电流检测、如下图所示、这是否会对 SOx 输出偏移产生影响?


    2.. 目前、该设计会为 SNx 和 SPx 添加1nF 电容、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压?

    还有其他建议值吗?

    3.. 目前、此设计向 VREF 添加了一个1uF 的电容、如下图所示、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压? 是否有任何其他建议的电容值?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    请允许我查看我们的文档、了解在一个 CSA 相未使用时这些电容影响和必要的值/过程。  

    我的目标是在星期一之前作出答复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    因此、对于该阶段未使用的电流检测、将 spa 和 SNA 的引脚拉低、如下图所示、这是否会对 SOx 输出偏移量产生影响?

    如果未使用此阶段的 CSA、则将 SNx/SPx 引脚连接在一起并连接到 GND 不应影响其他阶段的 SOx 输出。  

    [报价 userid="13310" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429657/drv8353-sox-output-voltage/5492632 #5492632"]

    2.. 目前、该设计会为 SNx 和 SPx 添加1nF 电容、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压?

    还有其他建议值吗?

    [报价]

    SNx/SPx 之间的1nF 电容器良好、这也是我们在 DRV8353 EVM 中实际使用的值。  

    3. 目前、此设计向 VREF 添加了一个1uF 的电容、如下图所示、该电容是否会影响 SOx 输出失调电压? 是否有任何其他建议的上限值?

    我同样推荐使用较小的0.1uF 电容器来代替1uF。 0.1uF 电容器应能够更快地响应 VREF 信号的低电压。  

    关于在不使用下臂分流电阻的情况下进行电流检测、您能否说明功率级电路以及如何在 SNx/SPx 上施加电机电压?  

    此致、

    -约书亚