This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:通过 I2C 和内部 ADC 规格查询实时参数读取

Guru**** 2401785 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430630/drv8214-inquiry-on-real-time-parameter-readout-via-i2c-and-internal-adc-specs

器件型号:DRV8214

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我使用的是 DRV8214、有几个我在数据表中找不到的电机性能参数问题。 具体而言:

  1. 在电机运行时、是否可以通过 I2C 实时读取电机电压、电流和转速? 如果有、 RC_CNT 等相关寄存器的更新速率是多少 ?
  2. 数据表在电机电流和速度控制环路图中包含内部 ADC、但未找到分辨率、SPS、类型等详细信息

感谢您帮助了解这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    1.

    可在输出引脚(OUTx)上监测电机电压。 可以在 IPROPI 引脚上监测电流。

    可以在 RC Status1寄存器中观察电机的速度。

    2.

    您是否想了解 RC_OUT 的分辨率(纹波计数)?

    此致!

    David