This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001-DRV2911EVM:无法对 MSP430进行编程

Guru**** 2401825 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429122/ulc1001-drv2911evm-ulc1001-drv2911evm-unable-to-program-msp430

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 ULC1001-DRV2911 EVM 上对 MSP430进行编程。

我购买了新的 MSP-FET 编程器、并根据  ULC1001-DRV2911EVM-用户指南- slau915.pdf 将其附加到 EVM 上的测试点:

这是我连接的仅有的三个信号。 此 EVM 连接至14V 的外部电源。

MSP-FET 器件会显示在 Windows 中:

我曾尝试使用 CCS、但收到以下错误:



我已尝试使用 Uniflash、但收到以下错误:

同时运行 CCS 和 Uniflash 时、我可以看到 MSP-FET 上的"模式"指示灯呈红色闪烁。

是否缺少任何其他信号连接? 我是否需要按下任何按钮或更改 EVM 上的任何跳线连接?

谢谢!

TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ  

    感谢您的咨询。 我会尽快看一下并提供反馈。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够重现我的问题或找到任何解决方案?

    谢谢!

    TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas  

    我无法重现您的问题。 我正在与我们的团队成员核实、看看可能缺少什么。 我们可能需要安排一个会议来完成每个步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ

    您是如何为目标板加电的? 您是否通过 JTAG 完成评估? 在尝试连接之前、您是否在 EVM 的 TP9上测量到稳定的3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    感谢您的帮助。

    我的 EVM 通过 J4端子块供电、并连接到14V 台式电源。 好的、我不是通过 JTAG 供电。


    TP9的状态:

    • 3.3V:未连接时
    • 2.6V:当 MSP-FET 已连接且 USB 已拔下时
    • 3.2V:当 MSP-FET 已连接以及 插入其 USB 时

    TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ  

    谢谢。 数据看起来很好。 我们将对您的问题进行内部讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    我们仔细检查了接线、发现 MSP-FET 连接器导线与应有的镜像。

    现在我能够成功地使用 CCS 加载代码。