主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我正在尝试在 ULC1001-DRV2911 EVM 上对 MSP430进行编程。
我购买了新的 MSP-FET 编程器、并根据 ULC1001-DRV2911EVM-用户指南- slau915.pdf 将其附加到 EVM 上的测试点:

这是我连接的仅有的三个信号。 此 EVM 连接至14V 的外部电源。
MSP-FET 器件会显示在 Windows 中:

我曾尝试使用 CCS、但收到以下错误:

我已尝试使用 Uniflash、但收到以下错误:

同时运行 CCS 和 Uniflash 时、我可以看到 MSP-FET 上的"模式"指示灯呈红色闪烁。
是否缺少任何其他信号连接? 我是否需要按下任何按钮或更改 EVM 上的任何跳线连接?
谢谢!
TJ