This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001-DRV2911EVM

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, MSP430FR5994, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433934/ulc1001-drv2911evm-ulc1001-drv2911evm

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994DRV2911ULC1001

工具与软件:

您好!

我正在就您的器件联系您:ULC1001-DRV2911EVM 评估模块。 我们是 Eye4NIR、一家有兴趣购买它以集成到演示器件中的意大利初创公司。 如果可能的话、我想要求提供一些信息。 我想了解是否可以使用 MSP430FR5994 (或其他微控制器)对 LCS-FL-RNG15元件进行编程、或者是否严格要求评估板才能正常运行。 此外、我需要确认 评估板 仅使用12V 电源工作、因此无法通过 PC 供电。

提前感谢您。

此致、
Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe,

    感谢您的咨询。 MSP430或其它微控制器不能直接驱动 LCS-FL-RNG15。 它将需要一个能够在高频率(至少100kHz)下运行的适当高电压驱动器(200V)。 这就是我们提供 DRV2911驱动器的原因。 ULC1001是一种具有 IV 检测和算法的 DSP、用于控制和诊断 LCS-FL-RNG15。 我不会说这是不可能的、但如果没有我们的 EVM 板、就很难评估 LCS-FL-RNG15。  

    是、评估板需要12V 电源、不能通过 PC 供电。  

    谢谢

    海龙