请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV2911EVM 主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994、 DRV2911、 ULC1001
工具与软件:
您好!
我正在就您的器件联系您:ULC1001-DRV2911EVM 评估模块。 我们是 Eye4NIR、一家有兴趣购买它以集成到演示器件中的意大利初创公司。 如果可能的话、我想要求提供一些信息。 我想了解是否可以使用 MSP430FR5994 (或其他微控制器)对 LCS-FL-RNG15元件进行编程、或者是否严格要求评估板才能正常运行。 此外、我需要确认 评估板 仅使用12V 电源工作、因此无法通过 PC 供电。
提前感谢您。
此致、
Giuseppe