工具与软件:
你(们)好、
一些有关设置电流限制阈值的问题
1) VREF 上的电流消耗是多少? 此引脚上是否允许使用分压器?
2) 如果我看数据表中的图7-9、它提到 Viprop <3V、但电流高达>3A。 我相信 Viprop 可以是绝对最大值规格5V、或者该输出是否被钳制?
尝试确定如何将跳变/限制阈值设置为高于2A。 现在如果我观察一下为 Vref 使用3.6V、为 Viprop 使用3.6V (Ripp = 1.2K)、Itrip 大约为1.9A。 我只是想澄清一下。
感谢您的帮助!