工具与软件:
尊敬的先生、女士、
您能否告诉我、在工作电压 PVDD = 28V 下、在3.4A 电流下激活热熔丝、持续0.5ms?
器件数据表中提供的数字似乎表明了这一点、但我怀疑这是否能以可靠的方式在热性能上实现。 您是否有任何有关此方面的其他设计信息?
谢谢!
Folkert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生、女士、
您能否告诉我、在工作电压 PVDD = 28V 下、在3.4A 电流下激活热熔丝、持续0.5ms?
器件数据表中提供的数字似乎表明了这一点、但我怀疑这是否能以可靠的方式在热性能上实现。 您是否有任何有关此方面的其他设计信息?
谢谢!
Folkert
您好、Ibinu:
谢谢。 这确实说明了最大 VDRV。 但并未阐明什么是热限制。 让我举个例子来解释一下:
如果驾驶员在3.4A 电流下激活热熔丝、2Ω 热熔丝上的压降将为6.8V。 加上一个位来考虑电路中的寄生电阻、假设外部组件上的压降为8V。 在 VDRV=25V 时、这会使驱动器上的压降为17V。
3.4A 时的17V 为57.8W、持续0.5ms (部署时间)。 此封装需要大量功率、我预计它会快速升温、从而有可能超过热关断阈值。
如何设计不会超过此阈值? 我可以考虑封装热指标、但我认为这些指标适用于稳态、而不适用于单个0.5ms 脉冲。 这将严重限制这种情况下允许的环境温度(例如、采用 RθJC (bot) 1.3°C/W --> 75°C 温升、从而导致75°C 最大环境温度)。
对此、您有任何其他设计指南吗?