This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:3.4A/0.5ms 部署的最大电压

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433500/drv3901-q1-maximum-voltage-for-3-4a-0-5ms-deployment

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

尊敬的先生、女士、

您能否告诉我、在工作电压 PVDD = 28V 下、在3.4A 电流下激活热熔丝、持续0.5ms?

器件数据表中提供的数字似乎表明了这一点、但我怀疑这是否能以可靠的方式在热性能上实现。 您是否有任何有关此方面的其他设计信息?

谢谢!

Folkert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Folkert:

    请给我一整天的时间来了解这件事、然后再找你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Folkert:

    感谢您的提问。

    DRV3901-Q1能够执行大电流部署、直到达到 VDRV_OV 条件、如下所示

    请告诉我这是否澄清。  

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:

    谢谢。 这确实说明了最大 VDRV。 但并未阐明什么是热限制。 让我举个例子来解释一下:

    如果驾驶员在3.4A 电流下激活热熔丝、2Ω 热熔丝上的压降将为6.8V。 加上一个位来考虑电路中的寄生电阻、假设外部组件上的压降为8V。 在 VDRV=25V 时、这会使驱动器上的压降为17V。

    3.4A 时的17V 为57.8W、持续0.5ms (部署时间)。 此封装需要大量功率、我预计它会快速升温、从而有可能超过热关断阈值。

    如何设计不会超过此阈值? 我可以考虑封装热指标、但我认为这些指标适用于稳态、而不适用于单个0.5ms 脉冲。 这将严重限制这种情况下允许的环境温度(例如、采用 RθJC (bot) 1.3°C/W --> 75°C 温升、从而导致75°C 最大环境温度)。

    对此、您有任何其他设计指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Folkert:

    请给我们24小时的时间来了解这件事并与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Folkert:

    感谢您澄清这个问题。

    您是对的、功率耗散会很高。 不过、瞬态热阻抗将远低于直流热阻。 对于0.5ms 的情况、您可以假设热阻小于直流的5%。 希望这对您有所帮助。

    另外、您能否详细介绍一下实际应用规格、例如最高 VDRV 和最高环境温度。

    谢谢!

    Ibinu