工具与软件:
大家好、团队成员:
希望你们做得好。
我正在使用 DRV8424步进电机减速器、设计客户需要的定制设计板才会产生 NEMA17步进电机。 我使用四个引脚 (即 DIR、STEP、nSLEEP、ENABLE)来控制它。 我将设置 nSLEEP、启用、DIR 至 HIGH (3.3V)、并通过 ESP32提供5kHz、50%占空比、3.3V 振幅 PWM 信号进行步进。 DVDD 引脚上的电压为5V。 VREF 引脚电压为2.5V。 在 nFAULT 引脚上获得电压为0V。 我尚未设计任何 PCB、将 IC 放置在 TSSOP-28转 DIP 适配器上、并在一般 PCB 上设计电路。
问题是、不会产生步进电机、nFAULT 引脚上的电压为0V。 我不知道电机不推导的正确原因、我遵循数据表中引用的原理图。 如果需要进行任何修改或出现问题、请告知我。 请支持我们。
请查看原理图的附件。
File:///C/C:/Users/manishr/Desktop/Schematic_DRV8424_Module_2024-11-05.pdf

谢谢并尊重
Manish Ruhela