This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:DRV8424PWPR

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1434752/drv8424-drv8424pwpr

器件型号:DRV8424

工具与软件:

大家好、团队成员:

希望你们做得好。

我正在使用 DRV8424步进电机减速器、设计客户需要的定制设计板才会产生 NEMA17步进电机。 我使用四个引脚 (即 DIR、STEP、nSLEEP、ENABLE)来控制它。 我将设置 nSLEEP、启用、DIR 至 HIGH (3.3V)、并通过 ESP32提供5kHz、50%占空比、3.3V 振幅 PWM 信号进行步进。 DVDD 引脚上的电压为5V。 VREF 引脚电压为2.5V。 在 nFAULT 引脚上获得电压为0V。 我尚未设计任何 PCB、将 IC 放置在 TSSOP-28转 DIP 适配器上、并在一般 PCB 上设计电路。

问题是、不会产生步进电机、nFAULT 引脚上的电压为0V。 我不知道电机不推导的正确原因、我遵循数据表中引用的原理图。 如果需要进行任何修改或出现问题、请告知我。 请支持我们。  

请查看原理图的附件。

File:///C/C:/Users/manishr/Desktop/Schematic_DRV8424_Module_2024-11-05.pdf

谢谢并尊重

Manish Ruhela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您在本论坛中发帖。 原理图显示了 DRV8424PPWPR IC。 该器件没有 STEP/DIR 输入。 正确的器件型号为 DRV8424PWPR (如您的文章标题中所述)。 请确认正确的器件型号。 假设您使用的器件型号正确、但图纸和引脚布局可能不正确。

    根据原理图、驱动器 IC 的 DVDD 连接到微控制器电源。 DVDD 用于该 IC 的内部用途。 它不得用于为其他器件提供外部电源。 它没有足够的功率来支持这一点。 请单独为 MCU 供电。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的快速回复。 您回答正确、正确的器件型号为 DRV8424PWPR。 在我们的原理图中、我没有将 DVDD 引脚输出5V 连接到微控制器。 我使用 ESP32-C3开发板、通过与笔记本电脑连接的单独 USB 电缆供电。 我仅将 DVDD 引脚连接到 DRV8424 IC 引脚18、20和22、如数据表中引用的原理图所述。 +5V 来自与 R2连接的 ESP32-C3模块。 我为 VM 使用单独的12V 2A 电源适配器、所有接地都是共用的、例如 ESP32-C3模块接地和12V 电源适配器接地。 我使用 C4 10uF 50V MLCC 电容器、而不是100uF 电解电容器。

    谢谢并尊重  

    Manish Ruhela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您的确认和其他详细信息。 DVDD 节点连接在一起并连接到微控制器的5V 电压? 请将 DVDD 节点分开、并且引脚15只能具有电容器、无法为此引脚输入5V 电压。 可以将 nFAULT 上拉至该引脚、否则上拉电阻可以达到 MCU 5V。

    根据2.5A 的 VREF 设置、IFS 电流将为2.5/1.32 = 1.9A。12V 2A 是否能保证在电压欠压的情况下支持此电流? 如果它降至 VM UVLO 以下、它将通过 nFAULT = 0V 显示故障。 如果电机运行时纹波过高、则 C4可能必须增加。

    根据您的原理图、衰减模式是 STRC、这是一种很好的1/8步进模式。 我看不到任何其他问题。 驱动器应能正常工作。 除非 PCB 上的热耗散不足并导致 OTSD、从而还可能导致 nFAULT = 0V。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel ,感谢您的回应和建议。 DVDD 节点连接在一起是正确的、但 DVDD 未连接到微控制器的5V 电压。 我会根据您的建议修改我们的原理图、并在测试后对其进行更新。

    谢谢并尊重

    Manish Ruhela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 如果您在此修改后遇到问题、请创建新帖子。