This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:有关 DRV8301与13节48V 电池、48V 2kW 电机和 CSD18563Q5A MOSFET 兼容性的咨询

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435576/drv8301-inquiry-about-drv8301-compatibility-with-13s-48v-battery-48v-2kw-motor-and-csd18563q5a-mosfets

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我要咨询 DRV8301电机驱动器与13节串联锂离子电池设置的兼容性、该设置的标称电压为48V、最大完全充电电压约为54.6V。 此外、在此配置中、我使用48V 2kW 电机。

您能否确认此设置是否处于 DRV8301的安全运行限制范围内? 我特别关注运行期间可能出现的电压尖峰的潜在影响。 这些尖峰是否会影响 DRV8301的性能或寿命、您是否建议对此设置提供任何额外的保护?

此外、我计划并联使用两个 CSD18563Q5A MOSFET、以帮助降低电流。 您能否确认此 MOSFET 模型是否适合我与 DRV8301相关的应用?

如果 DRV8301不是此应用的理想选择、您能否建议一种更适合确保稳定性能和更大限度地减少电压相关问题的替代 IC?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:  

    感谢您在我们的论坛上进行联系!

    我认为根据所提供的信息、DRV8301就足够了;但是、为了进行全面分析、讨论您的系统参数(最大电流、 PWM、电流检测、驱动算法等)将会很有帮助。

    Unknown 说:
    这些尖峰是否会影响 DRV8301的性能或寿命?您是否建议对此设置提供任何额外保护?

    DRV8301的额定绝对最大电压为65V、只要使用足够的大容量电容和支持电路(如缓冲器)、就应该不会出现问题。  

    [报价 userid="620763" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435576/drv8301-inquiry-about-drv8301-compatibility-with-13s-48v-battery-48v-2kw-motor-and-csd18563q5a-mosfets "]此外、我计划并联使用两个 CSD18563Q5A MOSFET 来帮助降低电流。 您能否确认此 MOSFET 模型是否适合我与 DRV8301相关的应用?[/QUOT]

    简单回顾一下、我们认为这种软管选择就足够了(高漏极电流能力、 低 QGD 以实现快速上升/下降时间)、但我会建议 MOSFET 的最大额定电压高于驱动器的绝对最大电压(65V)、因为瞬态可能会变得非常大。   

    若要在选择 MOSFET 时获得更好的帮助、 请参阅此常见问题解答指南: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238968/faq-how-to-determine-which-mosfets-a-gate-driver-can-support  

    我希望这些信息对您有所帮助!

    此致、

    -约书亚