主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A
工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我要咨询 DRV8301电机驱动器与13节串联锂离子电池设置的兼容性、该设置的标称电压为48V、最大完全充电电压约为54.6V。 此外、在此配置中、我使用48V 2kW 电机。
您能否确认此设置是否处于 DRV8301的安全运行限制范围内? 我特别关注运行期间可能出现的电压尖峰的潜在影响。 这些尖峰是否会影响 DRV8301的性能或寿命、您是否建议对此设置提供任何额外的保护?
此外、我计划并联使用两个 CSD18563Q5A MOSFET、以帮助降低电流。 您能否确认此 MOSFET 模型是否适合我与 DRV8301相关的应用?
如果 DRV8301不是此应用的理想选择、您能否建议一种更适合确保稳定性能和更大限度地减少电压相关问题的替代 IC?
感谢您的帮助。
此致、