This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300-Q1:是否有可能将电机驱动器用作 GPIO?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435159/drv8300-q1-is-it-possible-to-use-motor-driver-as-gpio

器件型号:DRV8300-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8300DRV8328

工具与软件:

你好。
是一款 DRV8300三相电机驱动器
这两个相位用于通过 PWM 控制正常的直流电机。
我使用 GHA 和 GLA、GHB 和 GLB。
我的问题是、如果您将 PWM 设置为100%、电机不会旋转。 255和0。 但是、如果您将其设置为255和1、它将旋转、但这不是100%、对吧?

我要向您提出的第二个问题不是 PWM、但当我提供"Set"(清除为 GPIO)时、它不会旋转。 毕竟、这与在第一个 PWM 100%不旋转的情况相同。

是不是应该这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongyeon:  

    感谢您发送编修。  

    [报价用户 id="630110" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435159/drv8300-q1-is-it-possible-to-use-motor-driver-as-gpio "]
    我的问题是、如果您将 PWM 设置为100%、电机不会旋转。 255和0。 但是、如果将其设置为255和1、它将会旋转、但这不是100%、对吧?

    正确-由于在没有支持涓流电荷泵的情况下实现了自举架构、DRV8300无法以100%的占空比运行。

    [quote userid="630110" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435159/drv8300-q1-is-it-possible-to-use-motor-driver-as-gpio 我要给您的第二个问题不是 PWM,但是当我给它设置,清除为 GPIO,它不会旋转。 毕竟、这与在第一个 PWM 100%时不旋转的情况相同。

    是的、如果"set"命令指示驱动器以100%占空比运行、则此操作也不起作用。   

    您可能需要设置自己的函数、以告诉驱动器以98-99%的占空比运行(如果适用于您的应用)。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    您是否认为 DRV8300不能通过简单地向输入端提供完整(设置5V)信号来运行、因为它是一个没有电荷泵的结构??
    您的意思是、最大阈值是98-99%。 我明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongyeon:  

    正确、因为自举架构要求相位的低侧 FET 在最短的时间内至少每个周期导通一次、以便为自举电容器充分充电;然而、使用电荷泵或具有集成涓流电荷泵的自举架构的器件可以100%导通。  

    例如、请参阅我们的 DRV8328 BLDC 栅极驱动器、该驱动器使用自举架构和涓流电荷泵(https://www.ti.com/product/DRV8328#features)  

    有关这方面的更多信息、请参阅本 BLDC 驱动程序指南的第2.8节、 ts 网址为:https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf?BLDC=1731019655470&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    谢谢、此致、

    -约书亚