主题中讨论的其他器件:DRV8300、 DRV8328
工具与软件:
你好。
是一款 DRV8300三相电机驱动器
这两个相位用于通过 PWM 控制正常的直流电机。
我使用 GHA 和 GLA、GHB 和 GLB。
我的问题是、如果您将 PWM 设置为100%、电机不会旋转。 255和0。 但是、如果您将其设置为255和1、它将旋转、但这不是100%、对吧?
我要向您提出的第二个问题不是 PWM、但当我提供"Set"(清除为 GPIO)时、它不会旋转。 毕竟、这与在第一个 PWM 100%不旋转的情况相同。
是不是应该这样?