This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:确定正确的 TDrive 设置+ IHOLD_SEL 用例

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433027/drv8334-determining-the-right-tdrive-setting-ihold_sel-use-cases

器件型号:DRV8334

工具与软件:

您好!

我正在编写调优指南、供团队内部使用。 在某种背景之下、我们目前并不使用预放电或死区时间注入(我只提到这些东西、因为它们会略微调整 DRV8334的功能)

观察数据表中的图7-6、TDrive 似乎被夸大、远长于实际开关时间。 这是典型的指导原则吗? 我认为、最好使用测得的实际 MOSFET 开关时间、添加一些缓冲器以实现最坏情况下的容限值(例如、数据表中的最大 MOSFET 栅极电荷)、并添加20%(假设-20%是 TDRIVE 状态机在任何给定设置下的时序精度的最小容限值、如数据表所示)。

此外、我想知道、 设置 IHOLD_SEL 是有道理的。 我可以进一步降低相邻相位串扰的风险的想法(据我所知、ISTRONG 仅在打开其互补 FET 时应用于 MOSFET 的同一相位)很好、可开启/关闭我的 FET、但有什么缺点? 在做出该决定时、我应该考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

     我将对此进行探讨、并希望在本周结束前提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

    Unknown 说:
    )

    只要所选的 Tdrive 时间决定了 FET 关断时间的变化和不同温度下 Idrive/Tdrive 的变化、就应该是可以接受的。 我认为 DS 中的图对它进行了更大范围的扩展。

    Unknown 说:
    此外、我想知道 设置 IHOLD_sel 是什么时候才有意义的。 我可以进一步降低相邻相位串扰的风险的想法(据我所知、ISTRONG 仅在打开其互补 FET 时应用于 MOSFET 的同一相位)很好、可开启/关闭我的 FET、但有什么缺点? 在作出该决定时、我应该考虑哪些因素?

    您可以使用较强的 Ihold 设置来施加更强的下拉。 这有助于更快地完成 FET 的剩余充电(如果 Ihold 设置快于所选的 Idrive 设置)。 由于是在 VDS 转换后、因此我不太担心 SHx 因转换速度更快而振铃。 使用较大的 IHold 时、总体 VGS 转换速率会更快、因此如果它适用于您的 FET、那么它应该没有问题。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我仍然想知道为什么要选择较弱的 IHOLD_SEL、此时我可以使用较强的 IHOLD_SEL 来更积极地钳制任何潜在的串扰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

    如果在正常运行期间使用低 IDRIVE、则可能需要使用较低的设置、以防 VGS 转换在 VDS 结束时无法完全完成。 如果 VGS 转换速度非常快并且 VGS 上会出现振铃、则可能需要使用较小的 ihold。

    此致!

    Akshay