工具与软件:
大家好、团队成员:
当 DRV8300高侧栅极和低侧驱动器输出 MOSFET 接地短路时、 将激活何种保护模式?
如果没有保护、会发生什么情况?
例如、半波输出、高侧栅极和低侧驱动器短路和烧毁、或者自举电容器无法充电等


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我来补充信息
案例1: 在 6个 MOSFET 运行期间、其中一个高侧栅极 始终短接至 PVDD (左侧图)。
此时电路会发生什么情况?
案例2: 在 6个 MOSFET 运行期间、其中一个低侧栅极 始终短接至 GND (右侧图)。
此时电路会发生什么情况?
如果没有上述保护措施、请描述会发生什么情况。
例如、半波输出、高侧栅极和低侧驱动器短路并烧断、或自举电容器无法充电、导致高侧 MOSFET 出现异常行为等
请花点时间回复。
尊敬的 Kevin:
我先看了您的问题、看起来 DRV8300只有两个保护功能:

这是我们较为简单的器件之一、如果您正在寻找具有类似规格但更多功能的器件、我推荐您使用 DRV835x
如果上述无保护、请说明将发生什么情况。
例如、半波输出、高侧栅极和低侧驱动器短路并烧毁、或自举电容器无法充电、从而出现高侧 MOSFET 异常行为等。[/QUOT]我无法确定如果您看到短路会发生什么、但它可能会导致超出绝对最大值并损坏器件或 MOSFET。
此致、
Yara