This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:当高侧栅极和低侧驱动器输出 MOSFET 接地短路时

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435717/drv8300-when-high-side-gate-and-low-side-driver-output-mosfet-short-ground

器件型号:DRV8300

工具与软件:

大家好、团队成员:

当 DRV8300高侧栅极和低侧驱动器输出 MOSFET 接地短路时、 将激活何种保护模式?

如果没有保护、会发生什么情况?
例如、半波输出、高侧栅极和低侧驱动器短路和烧毁、或者自举电容器无法充电等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来补充信息
    案例1: 在 6个 MOSFET 运行期间、其中一个高侧栅极 始终短接至 PVDD (左侧图)。

    此时电路会发生什么情况?

    案例2: 在 6个 MOSFET 运行期间、其中一个低侧栅极 始终短接至 GND (右侧图)。

    此时电路会发生什么情况?

    如果没有上述保护措施、请描述会发生什么情况。
    例如、半波输出、高侧栅极和低侧驱动器短路并烧断、或自举电容器无法充电、导致高侧 MOSFET 出现异常行为等

    请花点时间回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    给我大约一天的时间来研究这个问题、然后提供更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我先看了您的问题、看起来 DRV8300只有两个保护功能:

    这是我们较为简单的器件之一、如果您正在寻找具有类似规格但更多功能的器件、我推荐您使用 DRV835x

    如果上述无保护、请说明将发生什么情况。
    例如、半波输出、高侧栅极和低侧驱动器短路并烧毁、或自举电容器无法充电、从而出现高侧 MOSFET 异常行为等。[/QUOT]

    我无法确定如果您看到短路会发生什么、但它可能会导致超出绝对最大值并损坏器件或 MOSFET。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yara:  
    感谢您的答复
    我想提一下这个 叙述

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    没问题、如果您有任何其他问题或发布新的 E2E、请随时告诉我。

    此致、

    Yara