This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8952:使用 DRV8952进行设计

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433391/drv8952-designing-with-drv8952

器件型号:DRV8952

工具与软件:

团队成员、您好!
我们有一个使用电机驱动器 DRV8952DDWR 的系统。
OUT1和 OUT2形成、H 桥和 OUT3和 OUT4形成第二个 H 桥。
我们使用2个24V 直流电动机。
DC 电机将处于测试夹具中
驱动器板和直流电机之间有一个继电器板
继电器板有助于将不同驱动器板与同一电机连接/测试。

继电器将始终关闭、因此我们会获得预期的行为。

请您澄清一下我们的以下疑问。

1)。 如果驱动板正在控制电机、电机沿某个方向旋转、并且我们使用继电器将电机切换到其他某个驱动板、而没有给任何时间续流、这是否会损坏第二个驱动器 IC?

2)。 如果这会损坏 IC、我们是否能够在电机上使用双向 TVS 二极管来抑制反电动势?

3)。 所有驱动器板均独立供电、并有自己的 MCU 和软件。 这意味着驱动器将配置为在使用继电器进行开关时正向或反向旋转。 这会产生任何问题吗?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我的团队伙伴将对此进行调查、然后回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    从理论上讲、这似乎不应该是一个问题。 不过、建议一定要评估带有 EVM 的设计。 使用独立软件的每个驱动器的时序可能会变得棘手。 由于存在电感、如果不给电机留出在开关期间续流的时间、则会降低电机的效率和电应力。 您计划多久切换一次电机方向?

    https://www.ti.com/tool/DRV8962EVM 

    您是否实现了独立的1/2桥控制或 PWM?

    当在高侧和之间切换时、该器件会自动处理死区时间生成(通常为300ns)
    半桥的低侧 MOSFET。  

    如果电机在切换到另一个驱动器时继续旋转、建议使用瞬态保护(如双向 TVS 二极管)。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!
    感谢您的答复。

    您是实施独立1/2桥控制还是 PWM?

    我们将使用2* 1/2桥来实施 H 桥。

    您计划切换电机方向的频率如何?

    不是很频繁。
    就像、根据软件、电机将在一个方向上旋转、然后向相反的方向旋转、然后切换到另一个驱动器电路。 或者类似、电机将在一个方向上运行、然后切换到另一个驱动板。

    建议使用瞬态保护、如双向 TVS 二极管。

    您的意思是在电机线路上放置一个 TVS 二极管吗?
    电机的额定电压为24V。
    TVS 二极管的钳位电压应该是多少?

    您能回答以下问题吗?

    1)。 如果我们没有续流路径、电机或其驱动电路将会发生什么情况?
    2)。 如果我们在电机工作时断开电机线路、电机或其驱动电路会发生什么情况?
    3)。

    [报价 userid="566847" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433391/drv8952-designing-with-drv8952/5503523 #5503523"]但是建议您务必使用 EVM 对设计进行评估。 使用独立软件的每个驱动程序的时间可能会使事情变得棘手[/QUOT]

    如果我们只有单个驱动器板、继电器板可以建立和断开连接、那么继电器会在电机工作时将电机与驱动器断开、然后驱动器会切换极性(不知道通过继电器断开电机的情况)、然后继电器再次连接。
    由于电机已充电且驱动器改变了极性、因此驱动器会发生什么情况?

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    通常、TVS 二极管放置在开关节点(输出引脚)上、并且其额定值应与电源电压相同。  

    1)。 如果我们没有续流路径、电机或其驱动电路将会发生什么情况?

    -包括 DRV8952在内的所有 TI 电机驱动器都在每个 FET 上集成了续流二极管。 有刷直流电机具有电感特性、并且通过电感器的电流无法瞬时变化。 当电机两端的电压发生变化时、这些二极管为电流再循环提供了安全路径。  

    2)。 如果我们在电机工作时断开电机线路、电机或其驱动电路会发生什么情况?

    -该器件不支持开路负载检测。 断开电机可能会使输出进入高阻态。  

    3)。  由于电机已充电且驱动器改变了极性、因此驱动器会发生什么情况?

    -如果电机电压高于电源电压(VM ),则会导致电流流回电源。 这有时称为 VM 泵送、更多信息可在下面找到。

    e2e.ti.com/.../7701.The-art-of-stopping-a-motor.pdf

    此致!

    David