主题中讨论的其他器件:ULN2003A、 DRV8849、 DRV8411、DRV8845
工具与软件:
嗨、BU 专家
在 IP 摄像头中、我注意到一些客户使用电机驱动器、而一些客户使用 达林顿。 为什么会有差异? 谢谢。
此致、
Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Charlie、您好!
通常、BDC 用于 IP 摄像头的虹膜控制。 对于双向驱动、需要 H 桥。 DRV8210具有良好的低电压特性、非常适合此应用。 通常、ULN2003A 等达林顿对驱动器仅是低侧驱动器、这意味着只能进行单向驱动。 虹膜电机可能有两个独立的绕组吗? 一个用于正向、另一个用于反向、可由单独的低侧驱动器驱动。 达林顿驱动器就足够了。 DRV8210也是一种具有成本优势的解决方案。 我希望这对您有所帮助。 谢谢。
此致、Murugavel